结果:找到"USB 单片机 HOST 源码",相关内容1000条
- ST单片机缺货涨价都疯了吧,渠道优势有用。。。
- 近一个多月以来,受国外疫情影响,最新消息法国、德国更是进行了极端的防护机制,已经“封国”了,晶圆供货紧张、人工不足。。显然,新一轮的缺货随之而来,并且根据目前看来,短期内还不能缓的过来。。作为老牌竞争对手,TI虽然也受影响,但相对的影响没那么大,TI的综合性价比凸显上来了,给大家介绍一下MSP430系列单片机是德州仪器1996年开始推向市场的一种16位超低功耗的混合信号处理器,给人们留下的最大的亮点是低功耗而且速度快,汇编语言用起来很灵活,寻址方式很多,指令很少,容易上手。主要是由于其针对实际应用需求,把许多模拟电路、数字电路和微处理器集成在一个芯片上,以提供“单片”解决方案。其迅速发展和应...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ST单片机 TI单片机 发帖人:dnsj052 发帖时间:2020-10-30 11:12:00
- 关于C8051F02X系列单片机的提问
- 最近有一个奇思妙想,关于C8051F02X系列单片机能不能不用JTAG在线下载程序,转而使用USB接口下载。
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: C8051F02X USB 下载程序 51单片机 发帖人:DDayUP 发帖时间:2020-08-20 10:50:00
- 8位增强型多接口单片机CH549
- 概述CH549是一款兼容MCS51的增强型E8051内核单片机,79%的指令是单字节单周期指令,运行速度快,内置64KBFlash-ROM,2K+256BRAM。CH549内嵌USB控制器和USB收发器支持USB-Host主机模式和USB-Device设备模式,支持USB2.0全速12Mbps或者低速1.5Mbps,支持USBPD和Type-C。支持最大64字节数据包,内置FIFO,支持DMA。CH549提供丰富的接口资源,包括4组异步串口、8路PWM和16通道电容触摸按键,其它包括1路主从SPI,16路12位ADC,支持电压比较;内置3组定时器和3路信号捕捉;支持最多45个GPIO。系统框...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WCH MCU CH549 单片机 USB 多接口 发帖人:WCHCN 发帖时间:2018-09-29 16:01:00
- 【CH554免费评测后续改进】CH554评估板改进内容汇总
- 各位立创论坛的网友大家好,针对之前的免费赠送CH554评估板的评测活动:http://club.szlcsc.com/article/details_4145_1.html,首先感谢大家的关注和认真测评,并给我们反馈了真实有效的测试结果和改进建议,同时也感谢立创论坛提供的活动平台和支持!!!针对大家测试后提出来的改进建议,我们重新设计了CH554评估板,评估板的实物图如下:(新版本CH554EVT)相对于之前版本的板子,主要改进如下几点:1、触摸按键,改成普遍使用的弹簧引出方式,灵敏度可调,效果更直观2、触摸按键软硬件匹配,无需更改程序可直接测试效果3、增加SOP16和MSOP10封装,可在...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CH554 单片机 USB 发帖人:WCHCN 发帖时间:2018-02-26 17:04:00
- USB单片机CH554/CH559实用例程代码
- 各位网友大家好,近期有之前参加论坛活动的网友以及对CH554系列USB单片机感兴趣的朋友,都有咨询到一些除了我们官网提供之外的一些参考例程,近期我们把一些常用的例程整理集中了一下,给有需求的网友参考,这些例程大多是有关单片机USB的一些实例,覆盖了大多USB应用。有的例程是基于CH559/558编写,有的例程是基于CH554/553/552/551编写,其实差别都不大,这两个系列的芯片使用上也都相似。实例如下:1、CH559/CH558模拟U盘,支持文件拷贝,删除,新建,读写,格式化等操作,存储介质采用2M的SPIflash。2、CH55X系列芯片加密示例和说明文档。3、CH55X脱机烧录器...
- 所属专栏: 技术交流 标签: USB 单片机 HOST 源码 发帖人:WCHCN 发帖时间:2017-10-23 15:19:00
- CH554使用ISD51进行在线仿真实例
- 使用ISD51仿真的优点:1、无需额外硬件;2、可以存在于最终产品中,ISD51免费使用;3、串口可继续用于通信,或printf()打印调试。使用ISD51仿真的缺点:1、使用软件断点程序运行速度相对较慢;2、若其他和ISD51系统中断优先级一样或更高,系统就不能再设置断点或单步执行,默认状态ISD51中断函数优先级为0;3、仅能ISD51中断和全局中断全部打开时ISD51才能生效,如此,也可以使ISD51在程序运行时停止工作。支持功能:基本硬件调试功能都能支持,如:变量监视,设置断点等。使用方法:1、将ISD51.A51和ISD51.H加入项目工程;2、初始化串口,配置合适的波特率,最后必...
- 所属专栏: 技术交流 标签: USB 单片机 CH554 仿真 HOST 发帖人:WCHCN 发帖时间:2017-10-23 14:36:00
- 基于USB单片机CH559的AndroidUSB通讯设计实例
- CH559内置USB全速HOST/DEVICE,可用于各种USB主机和设备应用。AOA协议是Google公司推出的用于实现Android设备与外围设备之间的USB通讯的协议,该协议拓展了Android设备USB接口的功能,本文档主要介绍了CH559通过AOA协议与Android设备配件模式进行通讯,并实现和APP数据交互。一、总体概述(1)、AOA协议AOA协议用于Android配件模式下通过USB与主机进行通信。基于AOA协议实现AndroidUSB通信方式称为配件模式。此模式下,与Android终端通讯的另一端设备称为Android配件,两者都必须支持AOA协议。在USB通讯过程中,An...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: CH559 android USB AOA 单片机 发帖人:WCHCN 发帖时间:2017-06-14 15:24:00
- 基于CH55X的电阻屏控制器方案
- 电阻触摸屏是一种传感器,它将矩形区域中触摸点(X,Y)的物理位置转换为代表X坐标和Y坐标的电压,控制器利用X轴或Y轴检测(或交替检测)电压讯号后,计算出正确的光标触控位置,实现用户的触控意图。电阻触摸屏按照和主机的连接接口不同分为USB型、串口型和PS2型。通常情况下,电阻式触摸屏需要专门的驱动芯片来驱动,若将其设计成为USB接口则还需另加USB芯片。现在市面上USB接口控制器一般用带USB的单片机+ADC采集芯片来实现,CH558内置独特的ADC(内嵌触摸屏驱动电路),加之内置USB控制器,可以实现单芯片USB接口电阻式触摸屏控制方案。电阻触摸屏整体结构图CH55X方案简介:1、CH558...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电阻屏 控制器 单片机 USB 发帖人:WCHMCU 发帖时间:2017-06-01 09:02:00
- 51单片机安卓AOA协议和Android设备USB通讯实例
- 单片机和安卓系统有线通讯可通过安卓设备上的MicroUSB接口来实现,主要有两种方式:①安卓设备做主机,MicroUSB工作在OTG模式下,这时可通过CH340芯片来实现USB转串口,实现安卓设备扩展串口。②安卓USB做设备,单片机USB做主机,对安卓设备供电,单片机USB作为通信发起方,这就要用到AOA协议。AOA协议是Google公司推出的用于实现Android设备与外围设备之间的USB通讯的协议,该协议拓展了Android设备USB接口的功能,本文主要介绍了51单片机CH559通过AOA协议与Android设备配件模式进行通讯,并实现和APP数据交互。一、总体概述(1)、AOA协议AO...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单片机 CH559 CH554 AOA 安卓 Android USB 发帖人:WCHCN 发帖时间:2017-05-24 09:52:00
- 单价1元的Flash型USB单片机推荐
- 推荐的这颗国产单片机型号为CH551G,是南京沁恒的8位增强型USB单片机,带USB、触摸按键、串口、SPI、PWM等等。内置RC,无需外部晶振,ram大小768byte,flash大小10K,还带128byte的eeprom。CH551G特点:1、价格1元2、带USBDEVICE3、支持10个触摸按键CH551G简介:增强型E8051内核10KBCodeFlash768BRAM、128BDataFlash支持USB和串口ISP,无需硬件烧录器USB2.0全速DEVICE支持10个触摸按键1路UART、1路SPI内置RC具体资源请下载技术手册参考:CH552DS1.PDF(CH551G和CH...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 低成本 USB 单片机 touchkey 发帖人:USB接口专家 发帖时间:2017-05-17 17:43:00
返回